This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM2434

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409049/am2434-am2434

器件型号:AM2434

工具与软件:

大家好

我尝试从 enet_cpsw 导入任何示例并将副本导入到我的空间。 所有示例项目都保留在 SDK 中。 如果我对任何源进行了更改、都要更改 SDK。 如何解决此问题。

我的 CCS 为12.8、SDK 为: mcu_plus_sdk_am243x_10_00_00_20

谢谢

Baruch Einziger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Baruch:

    我正在查看您的问题、您可能希望在一两天内得到回复。

    此致、

    Anil。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baruch  Einziger:

    如果我对任何源代码进行了更改、则需更改 SDK。 我可以做些什么来解决这个问题。

    这是预期行为、因为 CCS 导入的工程仅具有指向 SDK 文件的链接。

    我没有得到,你在这里到底要实现什么?

    此致

    Ashwani