This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:我不了解 TRM "3.3.2互连防火墙"

Guru**** 2514285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409829/am2431-i-don-t-understand-the-explanation-of-firewalls-in-trm-3-3-2-interconnect-firewalls

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM 的"3.3.2互连防火墙"一节指出"防火墙不与单个目标模块关联、而与目标模块云关联。"

但我不明白这是什么意思。

我想提出一些具体的解释和例子。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着 一组目标接口通常共享一个基于区域的防火墙实例。 例如、防火墙 id 22保护 TRM 中列出的 MSRAM、DMA、PRU 和其他存储器区域。