This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:关于 TRM "3.3.2.1基于区域的防火墙功能说明、"不了解"主要启动器"和"辅助启动器。"

Guru**** 2769045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409835/am2431-regarding-trm-3-3-2-1-region-based-firewall-functional-description-i-don-t-understand-primary-initiator-and-secondary-initiator

器件型号:AM2431

工具与软件:

TRM 是指 spruim2g.pdf。

TRM "3.3.2.1基于区域的防火墙功能说明"指出、"该位通常用于主启动器消耗和锁定其资源、然后将防火墙控制传递给辅助启动器。"

但是、该文本在哪一章中提供了"主要发起方"和"次要发起方"的具体解释?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引发器是 SoC 中在与其连接的总线上生成事务的接口。 "主要"和"次要"只是任意两个发起者使用的一般术语。 该语句基本上说特定的启动器可以锁定防火墙区域以防止其他启动器对其进行修改。