This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408553/am2634-am2634

器件型号:AM2634

工具与软件:

您好,我有一个关于 AM2634 CDD 代码(Sitra 8.1.6 )的问题。

测量 NTC 温度时、应如何解读以下代码?

CSU01_NTC01_Temp =((GetTemperatureFromAdc (zBmiWiredApp.zTempAdc[0][9U]/10U)- 5U)/10U);

我不明白为什么要减去5再除以10。

请给出解释。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定在 TI SDK 或 TI MCAL 中的哪里可以找到此代码?

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI SDK - Sitra 8.1.6_B2/sources/appl/BmiApp/BmiApp.c  

    您可以在上面的路径中找到代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在哪里找到要下载的代码? 您能否向我提供下载此 SDK 的链接?

    谢谢!
    Gunjan