This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U 连接 AWRL1432引脚定义

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, TMDSEMU110-U, AWRL1432, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1404437/tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-connect-awrl1432-pin-define

器件型号:TMDSEMU110-U
主题中讨论的其他器件: AWRL1432CC1350、AWRL6432

工具与软件:

请参阅 XDS110调试探针用户指南

ARMCortex-M 10引脚(CM10)和 XDS110 AUX 信号

AWRL1432 电路设计   按如下所示连接 TMDSEMU110-U 调试探针引脚定义

请帮助确认"JATG&log"和"AUX 信号" 引脚定义

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    JTAG 专家目前不在办公室、将于9月3日(星期二)结束、请期待延迟回复。 对此造成的不便、我深表歉意。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    JTAG 专家是否已经 返回办公室?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    感谢您的耐心。

    CM-10连接看起来正常。 XDS110调试探针用户指南中提到的辅助板: https://www.ti.com/lit/ug/sprui94/sprui94.pdf 

    您能否 确认 J605连接器是否为定制连接器?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否 确认 J605连接器是否为定制连接器?

    →是,我参考 下面的 连接方法

     3.3V GND UART 跳线电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    您能否详细说明一下 使用这些连接的目的是什么?

    AWRL1432可直接连接到 XDS110调试探针以进行调试、是的。 为何计划使用包含另一个 XDS110芯片的 CC1350 Launchpad?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    为何计划使用包含另一个 XDS110芯片的 CC1350 Launchpad?

    →抱歉混淆了,我不打算 使用 CC1350  launchpad

    AWRL1432可直接连接到 XDS110调试探针以进行调试、是的。

    →是、因此 需要 连接  UART 信号  

    CC1350 Launchpad 仅供参考的连接方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    如果我的以下理解正确、请改正。

    您正在尝试使用 CC1350 Launchpad 通过 UART 在 XDS110调试探针和 CC1350器件之间进行通信。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    否、我正在 尝试通过 UART 在 XDS110调试探针和 AWRL1432 LaunchPad 之间进行通信。

    无需 连接  CC1350 (仅 供参考)

    请通过 AWRL1432电路设计确认连接 TMDSEMU110-U 调试探针 引脚定义。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    感谢您的参与。 对于 XDS110调试探针和 AWRL6432之间的 UART 连接、AWRL1432的 UART_TX 应连接到 AUX 连接器的 UART_RX 引脚。 同样、AWRL1432的 UART_RX 应连接到 AUX 连接器的 UART_TX 引脚。 我希望这能 解答您的问题。

    此致、

    Deexith。