This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何使用 uniflash 工具来烧录引导。 十六进制和 app。 十六进制文件导入 MCU?

Guru**** 2534040 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409786/mspm0g3507-how-to-use-the-uniflash-tool-to-burn-boot-hex-and-app-hex-files-into-mcu

器件型号:MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

如何使用 Uniflash 工具来烧录引导。 十六进制和 app。 十六进制文件导入 MCU?

BURN BOOT --开始地址为0x00000000;

设置自动扭矩。 十六进制开始地址为0x00001000;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为十六进制文件包含地址信息。 接下来要确保第二次擦除编程不会擦除原始代码。

    有2种方法:

    1. 给第一个代码的闪存区域添加静态保护。 您可以通过配置 NONMAIN 闪存来实现它。  
    2. 使用"按范围擦除"  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我认为 Uniflash 支持将2个映像编程在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是很好的!μ V