This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用计时器模块生成 PWM

Guru**** 2528260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408641/mspm0g3507-pwm-generation-using-timer-module

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我在这里想要澄清一下、这是计时器模块的 PWM 配置:
我无法在技术参考手册中找到计数器比较值、如果可以通过任何机会获取比较值、如果不能、您能否说明这是什么意思。

通道更新模式如何影响 PWM 配置?

谢谢、此致

Rupa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    计数器比较值为 TIMx。 TRM 中的 CC_xy。 通过更改 CC 值、您可以修改 PWM 的占空比。

    有关通道更新模式、请参阅 25.2.4.2影子比较。

    它影响更新 CC 值的时间点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想知道如何计算计数器比较值来生成占空比。

    此致、

    Muntaha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于中心对齐 PWM、DUTY = 1 - CC/负载。