This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:在 PICO 端口引脚上使用压摆率

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409356/mspm0g3507-use-slew-rate-on-pico-portpin

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!

我们需要在其中一个 SPI 单元中的 PICO 引脚上使用压摆率控制。 在第898页的 RM_slau846a.pdf 中有寄存器概述、在偏移量8h 处显示该寄存器。

我的问题是、我们如何访问此寄存器? 是否有特殊功能或流程激活该寄存器中的位?

感谢您的帮助。

祝你一切顺利

Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carsten、您好!

    您能分享一下为什么要控制压摆率吗? 需要使用高频 SPI 通信? 您可以直接尝试使用高速 IO、假设无需修改此寄存器。

    我检查硬件 driverlib、寄存器是否保留在寄存器映射中。 如有必要、您需要使用固定地址访问它。

    B.R.

    SAL