Other Parts Discussed in Thread: AM2431, SYSCONFIG
主题中讨论的其他器件: SysConfig
我将 MCSPI 与模式3配合使用。
如何在输出中反映 MCSPI_CHCONF_0/1/2/3[1]、[2]的 POL 和 PHA 设置结果?
目前、仅设置 POL=1和 PHA=1不会使 SPI_CLK 处于高电平。
之后、执行 SPI 通信(MCSPI_CHCONF 寄存器 FORCE=1)、SPI_CLK 变为高电平并开始运行。
此时、SPI_CLK 上升沿和 SPI_CS 置为有效沿之间的时间太短、无法满足外部 SPI 器件的保持时间要求。
2.如何增加 SPI_CLK 上升沿和 SPI_CS 置为有效边沿之间的时间?