This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:管理 FEE 块的大小

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1409367/tms570ls0232-managing-fee-blocks-size

器件型号:TMS570LS0232

工具与软件:

大家好!

如果我为 FEE 块1分配100个字节的空间、我能通过添加不同数据来使用块1的头60个字节和另外40个字节吗?

例如、将 Buffer1数据写入块1的前60个字节、并将 Buffer2数据写入块1的后40个字节。

感谢你的帮助。

大家好

Fatih

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fatih:

    不、不可能、

    您不能使用 FEE 驱动程序将新块数据与旧块数据一起附加。

    我建议您采用两种替代方法:

    1.如果你想这样做,那么你应该在应用程序代码中手动操作,例如,如果你第一次在块1中写入60个数据,现在你想把40个字节的数据附加到块1 ,然后首先使用 FEE Read 函数读取块1数据,现在把40个字节添加到旧的60个字节,现在你可以用 FEE WRITE 函数写入100个字节。

    2.第二种方法是您需要创建两个块、一个是60字节的块-1、另一个是40字节的块-2。 每当您需要写入两个100字节时、您都应该在应用程序级别将它们拆分、而且每当您想读取100字节时、您都需要读取两个块并组合数据。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。