This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:MCSPI/DMA 访问大小

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1394570/am2634-q1-mcspi-dma-access-size

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

你(们)好

我们将在 DMA 模式下使用 SPI、如"mcspi_loopback_dma"所示。 我知道 Rx 和 Tx 缓冲区必须对齐 DMA、但 DMA 传输的最小存取大小是多少? 我们尝试传输7*16位、发现 Rx 缓冲区阵列外的内存中出现意外覆盖。

谢谢。

此致

Dominik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dominik:

    元素(第一维)的最小大小为1字节(8位)。 SDK McSPI 驱动程序将根据 McSPI 配置定义 ACNT 和 BCNT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    您能否告知我们上述回答是否已澄清、我们是否可以关闭该主题?

    此致、Shiv