This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:256MB 或更大的 SRAM 和放大器;闪存与 AM2634连接

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2634, TMDSHSECDOCK-AM263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408071/am2634-256-mb-or-larger-sram-flash-interfacing-with-am2634

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 TMDSHSECDOCK-AM263

工具与软件:

你(们)好

根据" TMDSHSECDOCK-AM263"、显示兼容的闪存/SRAM 器件包含256MB 器件。

但根据 SysConfig 工具、从 A0到 A21可用的地址位(22位)。 要支持256MB SRAM、需要23位。

建议连接到 GPMC 的哪个引脚、第23位地址位?

它是否可以连接到 CS 引脚?

AM2634设备驱动程序是否仅适用于大小小于256MB 的 SRAM 或闪存?

此致

比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bivin、

    TMDSHSECDOCK-AM263 (IS67WVE4M16EBLL-70BLA1)中包含的存储器器件是64Mb PSRAM 器件。

    256MB 器件 MT28EW256ABA1LPC-0SIT 是一款 NOR 闪存器件、其连接与 PSRAM 略有不同。   有关硬件连接的详细信息、请参阅 TMDSHSECDOCK-AM263用户指南的第2.5.5.3节 NOR 闪存。

    目前、用于 GPMC 的 AM2634器件驱动程序仅支持 PSRAM。  

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brennan

    感谢您的答复。

    我已经选择了 SRAM IC  CY62187EV30LL-55BAXI

    根据我在原问题中收到的答复、确认如下。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1381541/am2634-suggestion-for-sram-flash-mpn-which-is-having-driver-support-of-am263x-series

    根据  IS67WVE4M16EBLL-70BLA1 IC、它只有一个 CS 引脚。

    我检查 SysConfig 工具后、会显示 AM2634有4个 CS 引脚可供使用。

    GPMC 驱动程序是否支持具有2个 CS 引脚的 CY62187EV30LL-55BAXI?  

    请提供建议。

    所选的 IC 也支持以以下格式进行读取和写入、独立于 CS 引脚。

     驱动程序是否支持此读写操作?

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:


    如果16位非多路复用存储器器件具有"单地址周期"、则支持的最大密度将为 32Mbit {2M x 16}(在另一侧 NOR 闪存  MT28EW256ABA1LPC-0SIT 具有多个地址周期(更多位置可寻址)、因此 GPMC 可支持更高的存储器密度)。

    很抱歉与我之前的答案混淆。 我 最近注意到2芯片选择了 CY62187EV30LL。 GPMC 只能同时控制一个 CS。 在查看共享的时序图时、我认为 可以在开发板上实现的一种权变措施是 :

    方法1: 在 CE2之前添加非门、并将其短接至 nCE1。 然后使用 GPMC_CS0控制 nCE1。
    方法2:从逻辑框图中,由于 CE2和 nCE1连接到与门,从外部上拉 CE2和 nCE1。 仅将 nCE1与 GPMC_CS0连接将用作可控器件。

    请参阅下面的接口图和 表13-165. GPMC 引脚多路复用选项 . GPMC0_A1应连接到16位非多路复用器件的最低有效地址位。 16位非多路复用存储器列中的 A1是指 LSB (16位非多路复用存储器)。 一些闪存供应商使用 A0来表示存储器的最低有效位(本例中如此处所示)。




    CY7C1071DV33 是一款只有一个芯片选择(CEN)的32MBit (2M x 16)静态 SRAM。 请检查此器件是否可用于您的应用。



    此致、
    Rijohn