This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:Linux 上的 LWIP - TCP/UDP 程序编译、但在执行时不会输出。

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400187/tms570ls3137-lwip-on-linux---tcp-udp-programs-compile-but-no-output-on-execution

器件型号:TMS570LS3137

工具与软件:

尊敬的支持团队:  

我正在尝试基于笔记本电脑上的 lwip 运行 TCP/UDP 客户端服务器代码。  

我已经安装了适用于 Linux 的 lwip 库并使用此文件编译代码。 在某种程度上,它总是编译,但在运行可执行文件时,我看不到任何输出。

我们的想法是、如果我能够编译它并在本地系统上运行、我就能更好地理解该流程、并继续将其集成到 TI MCU 上。

我已附加整个文件夹以及包含有关我如何配置的详细信息的文件。  

我的问题是、在 Linux 上运行基于 lwip 的程序是否可能? 是否有任何限制、它只能在微控制器上工作? 是否需要进行任何特定配置? 是否需要创建其他接口?  

在我的 MCU 上、它可以完全正常工作、但我也希望让它能在笔记本电脑上正常运行。

非常感谢在这方面提供任何帮助。

这些资源的链接如下所示

Linux 上的 LWIP 

提前感谢您!

Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    对不起,延迟响应,我花了一个漫长的周末。

    [quote userid="603614" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1400187/tms570ls3137-lwip-on-linux---tcp-udp-programs-compile-but-no-output-on-execution 我的问题是、在 Linux 上运行基于 lwip 的程序是否可行? 是否有任何限制、它只能在微控制器上工作? 是否需要进行任何特定配置? 是否需要创建其他接口?  [报价]

    我从未在 Linux 系统上执行 LwIP 示例、我检查了内部数据库、也找不到任何示例代码或方法。

    我将与我的高级同事一次核实、他是否遇到了这一问题。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、Jagadish、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    我上周度假,所以道歉的反应延误。 昨天我给我的上司发送了一封关于例子的消息,我正在等待他的答复。 我会尽快更新您的信息。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jagadish、  

    感谢您的跟进,等待您的回复!

    此致、

    Chandana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chandana:

    对反应延迟深表歉意。

    今天、我收到了高级同事的反馈、他也确认我们在 Linux LWIP 上没有任何演示。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他说的是 Jagadish。 谢谢!

    此致、

    Chandana