This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:TIDA-010250电机控制评估

Guru**** 2949640 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408317/mspm0g1507-tida-010250-motor-control-evaluation

器件型号:MSPM0G1507
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010251

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门

我正在寻找要购买的与 TIDA-010250类似的评估板。 可从经销商处获得。

此致

Ronald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    我将在此处为正确的团队提供进一步支持。 感谢您的耐心。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald:

    我们不销售 TIDA-010251电路板。 我们上传 CAD 文件 、您可以自行构建电路板。

    谢谢

    简森