This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:如何烧录 hex 文件?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408819/mspm0g3507-how-can-i-burn-hex-file

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

   3507 MCU:
除了使用 CCS 软件之外、是否有其他方法来刻录十六进制程序?
如果是、使用了哪些程序员和上部计算机软件?
我可以从哪里下载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yingmei:

    Uniflash 是我们的 TI 软件编程工具、可用于刷写 hex 文件。

    此致、
    Luke