This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:AM2732中断触发类型设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634, AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1403951/am2732-am2732-interrupt-trigger-type-setting

器件型号:AM2732
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

AM2634手册明确规定 RTI 模块的中断触发类型应设置为 LEVEL TYPE。 但 AM2732中没有明确说明、是因为 AM2732对该器件没有明确要求吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帮助查看此问题。 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:

    我已将此主题转发给我们的硬件应用团队、以获取进一步的帮助!

    此致、

    Ming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Li:  

    如需参考最新的 AM2634 TRM、请访问: https://www.ti.com/lit/pdf/spruj17

    表4-68显示了所有 AM2634 RTI 中断请求都是脉冲类型。  

    在 AM2634环境中、TRM 区分了中断信号类型:脉冲 和电平。 我没有看到为这些术语提供了明确的定义、但我认为它们指的是典型的中断复位功能类型:

    • 脉冲:一次性自复位信号 不需要 CPU 干预以便触发下一个中断事件
    • 级别:连续、需要手动、 CPU 的应用 干预以便触发下一个中断事件

    AM273x 上下文中未使用此术语。 但 RTI 模块支持相同类型的行为。 请在此处查看最新的 AM273x TRM: https://www.ti.com/lit/pdf/spruiu0 

    请参阅 RTIINTCLRENABLE 寄存器定义:  

    如果这样做有帮助、请告诉我。  

    谢谢!

    -Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将继续、关闭该线程。 如果您需要有关此主题的更多支持、请告知我们。  

    谢谢!

    -Randy