This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:关于 AM2634COKFHMZCZRQ1控制器和 SPI 闪存兼容性的查询。

Guru**** 2540530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391970/am2634-q1-inquiry-regarding-am2634cokfhmzczrq1-controller-and-spi-flash-compability

器件型号:AM2634-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我选择了  AM2634COKFHMZCZRQ1 与 SPI 闪存一起存储在串行器控制器中 S25FL064LABMFM013 源文件。 我对它们的兼容性和配置有一些疑问

查询:

1.与 SPI 闪存兼容:

  - SPI 闪存是否支持 AM2634COKFHMZCZRQ1  控制器? 如果支持、您能否提供配置详细信息以及有关闪存配置 SPI 的任何相关应用手册      闪存  S25FL064LABMFM013?

2. ARINC - 429 Protocol support:

   - 执行 AM2634COKFHMZCZRQ1  控制器支持 ARINC-429协议?  

3. 配置和示例代码:

  -我需要应用手册和示例代码来配置的 SPI、UART、CAN 和以太网  AM2634COKFHMZCZRQ1  视频。

4.请为该控制器和调试器推荐配置工具。

谢谢

Tukaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    [报价用户 id="590360" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1391970/am2634-q1-inquiry-regarding-am2634cokfhmzczrq1-controller-and-spi-flash-compability "]  SPI 闪存是否支持 AM2634COKFHMZCZRQ1  控制器? 如果支持、您能否提供配置详细信息以及有关闪存配置 SPI 的任何相关应用手册      闪存  S25FL064LABMFM013? [报价]

    是的、上述 SPI 闪存与兼容  AM2634COKFHMZCZRQ1  如应用手册 AM263x QSPI 闪存选择指南(修订版 A)中所述。 请查看评估板以获取参考原理图 LP-AM263评估板| TI.com 和此处的软件示例: AM263x MCU+ SDK:QSPI 闪存诊断(TI.com)、 AM263x MCU+ SDK:QSPI 闪存传输(TI.com)。 您还可以在 AM26x Academy (TI.com)上参阅此处控制器上提供的各种培训系列

    Unknown 说:

    非常简单。 您是否能够使用 SPI 或 UART 实施?

    Unknown 说:
    我需要应用手册和示例代码来为配置 SPI、UART、CAN 和以太网  AM2634COKFHMZCZRQ1  控制器。[/报价]

    可以在 《AM263x MCU+ SDK:简介》中找到示例代码 、有关模块配置 的说明、请参阅器件技术参考手册 ti.com/lit/ug/spruj17f/spruj17f.pdf?ts MCU=1721895908726&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FAM2634

    Unknown 说:
    请为该控制器和调试器推荐配置工具。
    [/quote]

    请查看此处器件的"入门"页面 AM263x MCU+ SDK:开始 下载相关软件工具 、您可以使用 XDS110调试 探针 TMDSEMU110-U 调试探针|德州仪器 TI.com

    此致、

    Sahana

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahana:

    感谢您的答复。

    我会审阅参考文档。 关于  ARINC-429协议、我们计划使用 SPI 来实现。  

    对于配置工具、我们计划使用 CCS (Code Composer Studio)。 您能否推荐支持 的所有外设和应用的最新版本  AM2634COKFHMZCZRQ1  视频。

    此致

    Tukaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    是的、可以使用可用的 SPI 资源来实施。

    请使用最新的 SDK SDK-AM263X 软件开发套件(MCU-PLUS-SDK)| TI.com 版本09_02_00_56

    谢谢!

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahana:

    感谢您的答复...

    您能否确认每个内核运行速度最高为400 MHz 的 MCU 是否支持 RMII 模式下的以太网1Gb 速度?

    请提供以太网示例代码和应用手册链接。 它将帮助我们了解更多。

    谢谢

    Tukaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    您能否确认每个内核均运行于400 MHz 的 MCU 是否支持 RMII 模式下的以太网1Gb 速度?

    RMII 模式仅支持100Mb 速度、RGMII 模式支持1Gb 速度。 请看一下 AM263 SDK:AM263x MCU+ SDK:以太网和网络(TI.com)中提供的以太网示例

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahana:

    谢谢!  

    能否将 FreeRTOS 与 AM263x MCU 上的 TCP/IP 堆栈结合使用? 目前、我在与以太网相关的 SDK 中仅看到对 LWIP 堆栈的支持。

    谢谢

    Tukaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    我将循环以太网专家来回答您的疑问。

    此致、

    Sahana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    LwIP 协议栈与操作系统无关、我们拥有 基于 LwIP 堆栈+ FreeRTOS 的网络示例 ( 还有 dev.ti.com/.../ethernet_one_pager.html 基于 LwIP 协议栈的 NoRTOS 示例 ( MCU+ SDK 中的 dev.ti.com/.../ethernet_one_pager.html。

    您可以在 examples/networking/lwip 文件夹下的 mcu_plus_sdk 本身中找到它们。

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaunak:

    感谢您提供的信息。  

    是否可以仅使用 FreeRTOS + TCP/IP 堆栈而不使用 LwIP 堆栈来实现以太网配置?

    此致、

    Tukaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    我们还没有尝试在 SDK 中移植栈、但我看不到任何会阻碍我们的重大挑战。 开箱即用的 SDK 仅支持 LwIP 堆栈、没有计划 在不久的将来集成 FreeRTOS + TCP/IP 堆栈。 因此、如果您希望使用堆栈、最终需要进行集成工作。 您必须在该栈和 Enet-LLD 驱动程序之间开发一个接口层(类似于您在 SDK 中看到的 lwip-if 层)

    此致、
    Shaunak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahana:

    我正在使用中  AM2634COKFHMZCZRQ1  视频。  我选择了  AM2634COKFHMZCZRQ1  与 SPI 闪存一起存储在串行器控制器中  S25FL064LABMFM013  源文件。 对于该项目、请提供配置详细信息和示例代码。 它将帮助您配置项目。

    谢谢

    Tukaram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tukaram:

    请参阅以下信息、它应该会帮助您 AM263x MCU+ SDK:添加对定制闪存器件的支持(TI.com)

    此致、

    Sahana