This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDK-AM273X:MCU-PLUS-SDK 4.x GUI 是否支持记录对象数据?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS273EVM, AWR2243BOOST, AWR2243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1384550/mcu-plus-sdk-am273x-does-sdk-4-x-gui-supports-recording-the-object-data

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM273X
主题中讨论的其他器件:AWR2243BOOST、TMDS273EVM AWR2243

工具与软件:

专家们、您好!

您能否说明一下、 SDK 4.x GUI 是否支持记录目标数据以及是否提供了任何脚本来解析此数据?

此外、借助 AM273x+AWR2243BOOST、我还能以某种方式存储原始数据吗? 我知道它不会提供开箱即用的选项、并且它已经明确表示对于原始 ADC 数据、我需要 DCA1000。

但是、只要使用 AM273x+AWR2243BOOST 组合、我就可以流式传输 ADC 数据并根据我的应用进行处理吗?

此致、
DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyandeep:

    是的、您可以使用 毫米波演示可视化工具(TI.com) 记录对象数据。 您可以点击"Plots"选项卡中的 Record Start 按钮。

      

     SDK 中有一个示例解析器脚本。 您可以在 mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\mmwave_mcuplus_sdk_04_06_00_01\ti\demo\parser_scripts\mmw_demo_example_script.py 中找到它。

    目前、我们没有任何应用可用于在没有 DCA1000的情况下流式传输 ADC 数据。 但您可以尝试使用以太网流式传输 ADC 数据。 对于这个新的应用程序的支持将是有限的,但你可以在你的最后尝试它

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    此致、

    DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队:

    请您确认 我是否可以使用 TMDS273EVM 的 AWR2243BOOST 生成3D 点云 ? 还了解如何计算 AWR2243的 FoV?  图2-11.和10来自 https://www.ti.com/lit/pdf/spruit8的 分享了详细信息、但是  不同距离的方位角和仰角变化如何?

    此致、

    DM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dnyandeep:

    我将关闭此 E2E、因为我们创建了新主题。 我将回复已创建的最新 E2E。

    (+) AWR2243BOOST:单个 AWR2243升压板点云-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Samhitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢!