This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:DAC 外设输出非线性

Guru**** 2930900 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1306, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1405256/mspm0l1306-dac-peripherals-output-non-linear

器件型号:MSPM0L1306
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

嗨、团队:

我的帐户正在评估 MSPM0L1306 DAC、但 DAC 输出似乎不是线性的。

当设定值为上限时。 如 下图所示、线性度损失。

※下图显示了→~输出的重复输出为"0→~→1→254→255→0→1 μ s"


可以根据微控制器的能力来判断这一点吗? 或者是否有可能通过设置来改进它?

 

谢谢!

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    DAC 的基准是什么? 客户是否使用 VDDA 作为参考? 他们是否使用示例代码进行直接测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何对 DAC8输出进行采样? 数据表(SLASEX0D)表7.17.1似乎表明即使在最佳情况下、VDD 也只能处理最高(OPA-0.3)的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhao-San 和 Bruce、

    感谢您的支持。

    让我与客户分享所有信息。

    项目文件:  

    e2e.ti.com/.../MSPM0Lxx_5F00_Driver.ce2e.ti.com/.../MSPM0Lxx_5F00_Driver.h

    设置以下关于 CFG 寄存器的内容。
    PSEL= 100:4h (R/W)= DAC8OUT
    NSEL= 0101:5h (R/W)= OA [n] Rtop
    MSEL= 2000:0h (R/W)=无连接
    输出= 1:1h (R/W)=启用输出引脚

    SysConfig 设置:

    关于采样、
    DAC 输出(PA16端子)通过示波器进行采样。

    期待您的反馈。

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenley:

    我根据示例代码"opa_dac8_output_buffer_lp_MSPM0L1306_nortos_ticlang"进行了简单的测试。

    波形看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    感谢您的支持。

    您能否查询客户代码并找到问题所在?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于240线、禁用轨到轨输入。 请在代码或 SysConfig 中启用此功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuhao:

    谢谢!

    Kenley