This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732-Q1:影响 AM2732 DSP 计算能力的因素(无法满足性能要求)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1407009/am2732-q1-factors-affecting-the-computing-power-of-am2732-dsp-performance-cannot-be-met

器件型号:AM2732-Q1

工具与软件:

1.我已经将 L2缓存设置为64K、我想知道 DSS L2和 DSS L3的共享 RAM 之间的频率差异?
DSS L2 RAM 只有320K、这是不够的(在此处放置了堆栈300K)。 其他数据、以及。 文本放在 DSS L3中(猜这是原因?)
测试还发现、当放置在 L3中时(改变堆栈位置)、性能将显著降低。 我们如何对其进行优化?

2.如何改变 CPU 的时钟速度? 此处的更改仍然是400MHz。