This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:关于转换期间的 ADC 操作

Guru**** 2782485 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408009/mspm0l1228-regarding-the-adc-operation-during-conversion

器件型号:MSPM0L1228

工具与软件:

我对在 ADC 转换期间更新寄存器有疑问。

不建议在 ADC 转换期间更改设置或发出启动/停止转换命令。 但是、如果通过 API 发出此类命令、在以下情况下预计会出现什么行为?

・采样时间的变化

将 sampletime0从1µs 更改为10µs (使用 DL_ADC12_setSampleTime0)

・启动/停止转换命令

更新 CLT1.SC 的值(使用 DL_ADC12_startConversion / DL_ADC12_stopConversion):

・从1更新为0:ADC 将在当前转换完成后停止。
・Re 设置为1:由于设置相同、因此将丢弃该命令。
例如、在情况1中、设置更改将从下一次转换开始应用。 在第2种情况中、如果从1更新为0、ADC 将在当前转换后停止、如果重新设置为1、则会忽略命令、因为设置相同。

这种行为是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taka:

    我们不建议在 ADC 执行采样和转换时更改配置。  另外、我 在 TRM 中也找不到说明。 所以、这属于您的测试结果。

    B.R.

    SAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    此致。