This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:引脚对引脚兼容性确认

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408475/tm4c1294ncpdt-pin-to-pin-compatibility-confirmation

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们来自 Sanmina、需要以下详细信息:

1.引脚对引脚兼容性问题:MCU -  TM4C1294NCPDTT3和 TM4C1294KCPDTT3是  引脚对引脚兼容的、只有闪存大小有所不同、还是没有?

请尽快澄清问题1。

此致、

Arunasri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="570912" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1408475/tm4c1294ncpdt-pin-to-pin-compatibility-confirmation "]

    1.引脚对引脚兼容性问题:MCU -  TM4C1294NCPDTT3和 TM4C1294KCPDTT3是  引脚对引脚兼容的、只有闪存大小有所不同、还是没有?

    [报价]

    它们是 P2P 兼容的。