This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0232:ISO26262 ASIL-D 认证

Guru**** 2382240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438929/tms570ls0232-iso26262-asil-d-certification

器件型号:TMS570LS0232

工具与软件:

大家好、您能给我提供有关 ISO 26262标准的 ASIL D 符合性认证的建议吗? 我看到 TMS570 系列的微控制器具有创建与 ASIL D 对应的系统所需的机制、但我有以下问题:1. 如何获得包含符合 ASIL D 级的开发建议的文档? 您是否需要单独购买? 可以在哪里以及如何实现这一点? 2.是否提供合格证书? 或者是否提供了获得整个系统证书所需的文件? 我具体如何获得此文档? 在哪里可以找到价格?