This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1105:BSL 的单个 I2C 上连接多个器件

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437970/mspm0l1105-multiple-devices-connected-on-a-single-i2c-for-bsl

器件型号:MSPM0L1105

工具与软件:

MSP 团队

如果客户希望使用 BSL 从主机微控制器对 MSPM0L1105进行编程、他们是否可以在5个 MSPM0的单个 I2C 总线上执行此操作?   

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以这样做、但需要使用其他引脚来控制复位和 BSL 调用引脚、因为所有 MSPM0都共享同一个 BSL I2C 地址