This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1345:您能否测量 UART 的电流消耗?

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L1345

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1436929/mspm0l1345-could-you-please-measure-the-current-consumption-of-the-uart

器件型号:MSPM0L1345

工具与软件:

大家好!

我的客户担心电流消耗。
请告知我以下条件下的电流消耗。

器件:MSPM0L1345.
[使用条件]
振荡频率:1MHz (4MHz SYSOSC 除以4)
电源模式:SLEEP0
UART 功能:9位模式
UART 时钟源:MFCLK

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Application-Note_2D00_Low-Power-Test-Based-on-MSPM0G3507.pdf

    您可以让客户参考此应用手册。 在数据表中、有停止模式的功耗。 客户可以在此参考 UART 功耗:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhou:

    感谢您的答复。

    此处的数据是使用 MSPM0G 测量的。
    它不是9bitMODE。
    由于我们目前没有 MSPM0L EVM、因此无法使用 Energy Trace 执行测量。

    如果可能、您能否测量数据?

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSPM0G 和 MSPM0L、结果将几乎相同。 该电流表示启用 UART 外设后的电流。

    这并不是指电流与 UART 通信。 如果比较这两个电流数据、您会发现电流会因通信频率和波特率而变化。    

    因此、我仍然建议您的客户将其作为参考。 并根据实际应用对其进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "这并不意味着电流与 UART 通信。 如果比较这两个电流数据、您会发现电流会因通信频率和波特率而变化。   "

    路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的 Keith、 :)μ A