Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0L2228
主题中讨论的其他器件:MSPM0G3507、
工具与软件:
您好 Ankush:
"你说什么 \examples\nortos\LP_MSPM0G3507\EEPROM 应该在 MSPM0L2228上正常工作?
我正在尝试配置或映射一个可使用的闪存区域、该区域类似于 MSPM0L2228中的 EEPROM 存储。
此致、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507, MSPM0L2228
工具与软件:
您好 Ankush:
"你说什么 \examples\nortos\LP_MSPM0G3507\EEPROM 应该在 MSPM0L2228上正常工作?
我正在尝试配置或映射一个可使用的闪存区域、该区域类似于 MSPM0L2228中的 EEPROM 存储。
此致、
Chris
Chris、您好!
我会打开一个 empty_MSPM0L2228示例、并通过在 EEPROM 文件中添加您所需要的正确器件链接器和头文件。 应用代码与 MSPM0无关、并且将在任何 MSPM0器件上运行。
如果您想利用 CASH 在链接帖子中提到的双组属性、那么您可以对链接器文件(.cmd)进行一些调整并调整您的存储器组织。
请注意、代码示例是一个示例、而不是完整的程序。
此致、
Luke
Chris、您好!
该示例中的函数确实使用"FromRAM"更新闪存、因为原始器件是单存储体器件。 由于 L2228是双存储体器件、因此您实际上可以使用正常的闪存功能。
但是、在这个过程中需要考虑一个系统流程。 一次只能在闪存中执行一个功能-执行、擦除、编程。 因此、当您擦除一个存储体时、所有可执行函数都需要在另一个存储体中执行。 解决这个问题有几种不同的方法、但我要做的是在另一个组擦除时、在我的主存储库中保留要执行的函数子集、本质上是切换到状态机。
您可以在.cmd 文件中对存储器进行分区、以轻松对组进行分段、并使用编译器属性将函数放置在闪存区域中。
此致、
Luke
谢谢您、我看到所有示例都在 Default_Handler 中结束、最后尝试的是对 DL_FlashCTL_executeCommandFromRAM 的调用。
它最初看起来不是从 RAM 运行、但 PC 显然是 RAM 地址:

未到达屏幕截图中的第二个断点、首先到达 Default_Handler。
因此、问题很可能是我的配置出现了其他情况。
最终、我想在 L2228上获得一个可用作 EEPROM 的闪存区域。
我没有在闪存中分隔一个区域、只是想先看看示例工作。
确认函数 DL_FlashCTL_executeCommandFromRAM 正在从 RAM 运行后、我将配置一个闪存区域、并通过链接器配置演示 flashctl_multiple_size_write 可使用的闪存区域。 如果仍然存在错误、则必须由于其他原因而调用 Default_Handler。
我已经尝试使用链接器命令文件、但在尝试擦除扇区时仍然遇到代码异常。
所有这些都已在我们自己的电路板上完成、明天或下周早些时候可以在 Launchpad 电路板上尝试类似操作。
我所做的更改如下:

我通过检查映射文件确认链接器文件已经用于成功构建:

除了看到它在 LaunchPad 板上的表现外、我不确定还可以尝试哪些其他方法、因为出现异常的根本原因并不明显。
这感觉就像一个访问问题、但不确定可能是什么。
尊敬的 TI 团队:
我已经找到了我遇到的所有 MSPM0L2228闪存编程示例在 Default_Handler 中最后的问题的根本原因。
问题是 SDK 中缺少启动代码。
这是 SDK mspm0_sdk_2_02_00_05中 MSPM0L2228的源代码中包含的内容:

它应该是:

在比较 MSPM0G3507的运行代码时、这一点很明显、在静态分析差异时缺失。
是否计划对 SDK 进行更新以避免类似问题?