This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1228:RAMcode 在刷写期间没有响应

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0L2228, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1428108/mspm0l1228-ramcode-did-not-respond-during-flashing

器件型号:MSPM0L1228
主题中讨论的其他器件:SEGGERMSPM0L2228UNIFLASH

工具与软件:

您好!

我们在 PCB 上设计了新的 MSPM0L1220 QFN32。 很遗憾、从那时起、我们无法刷写或删除控制器。 已建立与控制器的连接。 我们使用 Segger J-link Pro 作为编程器。
错误消息为:TIMEOUT while preparating target、RAMCode not response in time!(准备目标时超时、RAMCode 未及时响应!) 执行 RAMCode-Sided Prepare()失败。
我们能够使用 Segger 刷写 MSPM0L2228底板、而不会出现任何问题。
我们已经检查了信号并检查了 SWD 电路。 唯一一个 到 MSPMOL2228演示板的 dif 语句未连接 Vcore。
我们很高兴收到您的快速反馈。

此致扬·本德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    操作该器件需要 VCORE。 请使用0.47uF 的电容器组装 VCORE。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    将电容器焊接到 Vcore 后、可实现闪存约5次。 但现在无法再连接 μ µC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    您得到的错误是什么?

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!
    很抱歉我迟到了答复。 我们执行了更多的测试、并构建了新的 PCB 来验证错误。
    我们收到以下错误消息。

    - Segger:无法连接。 无法建立与目标的连接。

    - UniFlash:连接到目标时出错。 DAP 连接错误。 这可能是由器件进入低功耗模式引起的。 尝试强制执行外部重置.....

    - UniFlash:连接到目标时出错:(错误-614 @ 0x0) thetarget 表示存在来自先前 SWD 请求的错误条件。

    此致 Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    由于程序能够连接到 Launchpad 上、因此我仍然怀疑您的电路板。 您能给我发送一份原理图吗? (如果您想、也可以浏览您的 TI FAE)。

    此致、
    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Luke。 我给大家发送一份电路图。 您有我的电子邮件地址吗? 此致 Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    在 FALSE 期间、BSL PA18引脚是否必须处于已定义状态? 在 EVAL 板中、它紧靠 GND 放置。
    ROSC 在我们的原理图中未连接、这可能是原因吗?

    此致 Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan:

    我的电子邮件是 l-ledbetter@ti.com 

    BSL 是默认的 BSL 调用引脚、因此、如果您具有高电平信号、器件会在器件启动时进入 BSL 模式。 建议下拉至下拉电阻器以防止这种情况发生。 或者、您可以禁用 BSL 调用引脚、或将其移至非主配置中的不同引脚。

    此致、
    Luke