This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:MCAL_AM263X_10.00.00是否支持 AM263P4?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437492/am263p4-does-mcal_am263x_10-00-00-support-am263p4

器件型号:AM263P4

工具与软件:

您好!

创建新工程时、只有 AM263x 目标可用。

但从发行说明来看、它似乎支持 AM263x、AM273和 AM263Px。

请确认此 MCAL 是否支持 AM263Px?

如果不支持、哪个版本的 MCAL 支持 AM263Px?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认此 MCAL 是否支持 AM263Px?

    是的、MCAL10.00.00确实支持 AM263PX。

    [quote userid="566966" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1437492/am263p4-does-mcal_am263x_10-00-00-support-am263p4创建新项目时、只有 AM263x 目标可用。

    您能否详细说明如何创建新工程?

    您可以在此处申请 MCAL_AM263PX: https://www.ti.com/drr/opn/AM263PX-RESTRICTED-SECURITY 。

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、您好!

    要创建新项目、请从 Tresos File->New->Configuration Project。 这是创建新工程的另一种方法。

    那么您需要选择 Target。

    如果 MCAL_AM263X_10.00.00已支持 AM263Px、为什么我需要申请 MCAL_AM263Px?

    这两者之间有什么区别吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您尝试在 EB tresos 中创建新的配置工程、因此需要将所需的 AM263Px 插件从"FCAL/mcal_config\plugins\AM263px"文件夹复制到"EB\tresos\plugins"文件夹。
    将 AM263px 的插件复制到 EB_plugins 后、您将能够在 Target 中看到 AM263px 器件选项。

    如果 MCAL_AM263X_10.00.00已支持 AM263Px、为什么我需要申请 MCAL_AM263Px?

    您需要申请此访问权限、才能访问 AM263px 的插件。

    这两者之间是否有任何区别

     MCAL_AM263X_10.00.00具有与 AM263x 相关的配置、您需要用于 AM263px (MCAL_AM263PX_10.00.00具有用于 AM263Px 的配置)。

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、您好!

    我可以访问 https://www.ti.com/drr/opn/AM263PX-RESTRICTED-SECURITY 。 但没有 MCAL_AM263PX_10.0.0。

    您能否确认链接/资源正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉链接错误。 请在此处申请 AM263Px MCAL: https://www.ti.com/drr/opn/AM263PX-RESTRICTED-SAFETY。

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、您好!

    我没有为 AM263PX 提供 MCAL、但在 plugins/am263px 中、有三个端口模块、它们有什么不同?  

    我无法从发行说明中找到信息。 请说明。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    共有3种不同的 AM263电路板封装。
    SIP 封装(ZCZ_F):PORT_TI_AM263Px_SIP
    ZCZ_S 封装: PORT_TI_AM263Px
    ZCZ_C 封装: PORT_TI_AM263Px_C

    谢谢!
    Gunjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gunjan、您好!

    当在 Tresos 中配置端口(PORT_TI_AM263Px_C)时、我发现某个引脚没有类似如下的有效 PortPinName:

    下拉列表中没有选项。

    收到错误消息:

    我根据默认端口设置进行了修改、大多数其他引脚都可以正常工作、但也有几个这样的引脚。

    然后、在生成代码时会显示错误。

    请仔细检查并指出它有什么问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经弄清它有什么问题。

    有三个端口插件、当我配置为 Port_TI_AM263Px_C 时、Tresos 仍在处理 Port_TI_AM263Px 插件、这会导致问题。

    从 Tresos/plugins 文件夹中删除插件 Port_TI_AM263Px 和 Port_TI_AM263Px_SIP 之后、现在可以开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴听到这个消息。 如果我们在 EB_PLUGIN_directory 中有多个针对同一驱动程序(同一器件)的插件、则 EB tresos 有时行为异常。 请 一次只保留一个插件。

    谢谢!
    Gunjan