This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:适用于 mspmog3507的自定义引导加载程序实现

Guru**** 1973395 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427702/mspm0g3507-custom-bootloader-implementation-for-mspmog3507

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

嗨、大家好!

我想为具有安全固件更新功能的 mosm0g3507实施自定义引导加载程序。 我可以从 SDK 中的哪个示例开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:
    我建议查看 SDK 引导加载程序示例(任何空闲 I2C、UART、SPI、或可以是一个良好的开始)。 如果您需要更多与引导映像相关的内容、我建议使用引导映像管理器部分中的 bim_sample_image 示例。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经开始介绍 bsl_uart_flash_interface 示例。 我有以下用例:我的设备作为从器件和主器件发送固件映像到我的设备我需要将其加载到闪存。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:
    在这种情况下、请检查 同一文件夹的 bsl_host_mcu_to_mspm0g1x0x_g3x0x_target_uart 示例。 其中可能会更好地描述如何对 MSPM0G3507 MCU 进行编程。
    此致、
    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您似乎提到了代码不是我想要的代码。 我的器件用作 CAN 从器件。 我认为辅助 BSL CAN 演示会起作用、但不能正确理解其运行方式。 我浏览了相关文档,但仍需要说明辅助 BSL 的使用案例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在 为我的实现使用"secondary_bsl_uart_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang"示例代码。 你对此有何看法? 让我给你简单的情景,我的设备工作为 CAN 从和其他 CAN 主设备充当主设备,通过 CAN 总线发送新固件。 请提供 SDK 中满足此要求的正确示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehul:

    您使用此项目创建自定义引导加载程序的正确流程。 但是、如果您使用 CAN、则应使用 SECONDARY_BSL_ CAN _LP_MSPM0G3507_nortos_ticlang 示例。 我建议查看我们的 Driverlib 示例、以了解器件之间的更多 CAN 通信。  

    此致、

    Diego Abad

x 出现错误。请重试或与管理员联系。