This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:Code Composer 中的 SYSCFG 存在问题、不允许为 SPI 端口配置多个通道

Guru**** 2762315 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632-Q1, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439712/am2632-q1-problem-with-syscfg-in-code-composer-not-allowing-configuration-of-multiple-channels-for-a-spi-port

器件型号:AM2632-Q1
主题中讨论的其他器件: SysConfig

工具与软件:

我们在 Code Composer 中为 AM2632-Q1提供了一个项目。  连接到 SPI0的是两个需要不同时钟相位的器件。  最佳解决方案是将 SPI 端口配置为多通道控制器。  我已经尝试过了。  但是、SYSCFG 不能添加额外的通道。

我在 SDK 中的一个示例应用程序中对其进行了测试。  它会按预期运行。   

SysConfig 并未说明无法执行此操作的原因。  是否存在会阻止此功能添加多个通道的问题?  为便于参考、我们在3引脚模式下使用 SPI 控制器。  我们管理连接的器件的 CS 信号。