This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1103:独立 SysConfig CAN##39;t OPEN MSPM0 SDK 中的示例

Guru**** 2912820 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, MSPM0C1104, MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438516/mspm0c1103-standalone-sysconfig-can-t-open-examples-from-mspm0-sdk

器件型号:MSPM0C1103
主题中讨论的其他器件:SysConfigMSPM0C1104MSPM0L1306

工具与软件:

您好!

Windows 11.

MSPM0 SDK 2.02.00.05

SysConfig 独立1.21.2+3837

当我尝试从"C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0C1104\driverlib\empty"中打开"empty.sysconfig"时、我得到以下提示:

加载 C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0C1104\driverlib\empty\empty.syscfg 时出错

是否要在兼容模式下重试?

错误:调用 scripting.AddModule()时发生异常:没有这样的资源:/ti/driverlib/SYSCTL.syscfg.js
隐藏详细信息...

路径:/ti/driverlib/SYSCTL.syscfg.js /ti/driverlib/.meta/SYSCTL.syscfg.js /ti/.meta/driverlib/SYSCTL.syscfg.js /.meta/ti/driverlib/SYSCTL.syscfg.js /ti/driverlib/SYSCTL.syscfg.js /ti/driverlib/.meta/SYSCTL.syscfg.js /ti/.meta/driverlib/SYSCTL.syscfg.js /.meta/ti/driverlib/SYSCTL.syscfg.js src at Object.AddModule (webpack ts://sysconfig/webScripting.aspx/services/scriptings/scriptingGuard.Script:46 src:10) ts at scriptFunc src (C ts:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\Examples\nortos\lp_MSPM0C1104\pinverlib\empty.syscfg:syscfg src ts src ts /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js src ts /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js

尝试打开自定义的 SysConfig 文件时出现相同的问题。 可以很好地创建新的空白项目。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    我来下载此版本的 SysConfig、然后尝试一下  

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以检查计算机中是否有此文件?

    /ti/driverlib/SYSCTL.syscfg.js

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于 "C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\source\ti\driverlib\.meta\Sysstick.syscfg.js"中

    以前版本的 SysConfig 也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 的最新版本仅支持最新版本的 SysConfig。

    顺便说一下、您指出的文件是 SysTick、而不是 SYSCTL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错的地方  不过、我在同一位置有 sysctl.syscfg.js

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    我完成了测试、但 同样的问题也出现在我身上。

    我会联系我的内部软件团队。 请等待我的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    幻灯片  

    复制以下代码

    /**
    *这些参数是在生成该文件时使用的。 它们将自动应用于后续负载
    *通过 GUI 或 CLI 运行 CLI 并使用'--help'获取有关如何覆盖这些参数的更多信息。
    *@cliArgs --板"/ti/boards/LP_MSPM0L1306 -产品" mspm0_sdk@2.02.00.05
    *@v2CliArgs --board "/ti/boards/LP_MSPM0L1306 "--product " mspm0_sdk@2.02.00.05 "
    *@版本{"tool":"1.21.2+3837"}
    */

    替换此块

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我明白了。 因此、正确的格式与 IDE 生成的 sysconfigs 相匹配。 我在自定义 syscfg 中更新了版本字符串、它在独立状态下正常打开。 谢谢。