This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:Hercules RM57硬件问题和放大器;HalCoGen

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439477/rm57l843-hercules-rm57-hw-questions-halcogen

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

您好!

我们有您的 Hercules RM57参考板。 与 HalCoGen 相关的硬件问题。

  1. 我们如何正确选择 GPIO 输出至驱动输出和开漏输出?
  2. PWM NHET -未选择开漏是否会导致一个被驱动的输出?
  3. 我们知道主输出是由驱动的引脚、但当选择 SPI US 作为设置这些引脚的选项时、默认情况下不会选择该驱动器。 那么、即使未选择驱动引脚、它仍然是一个驱动引脚吗? (请参阅下面的 pic)   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny:

    我们如何正确选择(即到驱动的 GPIO 输出与开漏的 GPIO 输出)?

    首先、我们应选中 DIR 复选框以将引脚用作输出引脚、如下所示:

    如果我们没有选中 PDR 复选框、则引脚将作为正常驱动、我的意思不是开漏引脚。

    如果您选中 PDR 复选框、则引脚将用作开漏引脚:

    在开漏选择中、您可以移除内部上拉、并在需要时使用外部上拉。

    我希望您已经知道、在开漏条件下、逻辑高电平不会由控制器 GPIO 驱动、而是会打开漏极引脚、我们可以使用上拉电阻器将逻辑高电平驱动。

    [quote userid="563483" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439477/rm57l843-hercules-rm57-hw-questions-halcogen pwm nHET–未选择开漏是否会导致输出被驱动?

    是的、如果您未选中 PDR 复选框、则应将其驱动为输出。 我的意思不是开漏引脚。

    [报价 userid="563483" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439477/rm57l843-hercules-rm57-hw-questions-halcogen "]我们知道主输出是驱动引脚、但如果选择"SPI Us"作为设置这些引脚的选项、则默认情况下不选择此驱动程序。 那么、即使未选择驱动引脚、它仍然是一个驱动引脚吗? (请参阅下面的 pic)  [/报价]

    是、默认情况下、主器件输出引脚将仅用作输出、其输出也仅在驱动模式下使用。  

    如果您希望此引脚为开漏引脚、请选中"启用 DIR 和 PDR"复选框。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。