This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2631:如何使用 EMIF 连接到具有25位地址的器件

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432249/am2631-how-to-connect-to-a-device-with-a-25-bit-address-using-emif

器件型号:AM2631

工具与软件:

尊敬的专家:

是否可以将 AM2631连接到当前闪存(64Mb x 2)?
客户的闪存需要25线地址总线、但 AM2631只有21线地址总线。

此致、
棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    棒极了 H、

    由于印度的排华节假日、敬请期待延迟回复。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 H、

    在 AM263x 中、GPMC 有16条数据线路(GPMC0_AD[0-15])和22条地址线路 GPMC0_A[0-21]。

    [quote userid="402494" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432249/am2631-how-to-connect-to-a-device-with-a-25-bit-address-using-emif 客户的闪存需要25行地址总线、但 AM2631只有21行地址总线。

    遗憾的是、AM263x 中的 GPMC 接口不支持25个地址线路非多路复用接口。 但是、如果是多路复用地址数据16位器件、GPMC 可以支持高达 A26 (地址线26)的电流。 有关更多信息、请参阅 表13.161 GPMC 引脚多路复用选项

    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Rijohn

    感谢您的支持。

    [报价 userid="572168" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432249/am2631-how-to-connect-to-a-device-with-a-25-bit-address-using-emif/5494778 #5494778"]但是、如果使用多路复用地址数据16位器件、GPMC 可支持高达 A26 (地址线26)的地址。 有关更多信息、请参阅 表13.161 GPMC 引脚多路复用选项 AM263x TRM[/报价]中

    我认为没有支持此用例的驱动程序、这是否正确? (多个器件和异步闪存)
    是否有计划在未来增加一个?

    请参阅 AM62x MCU+ SDK 10.00.00

    此致、
    棒极了 h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 H、

    很抱歉耽误你的时间。

    [报价 userid="402494" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1432249/am2631-how-to-connect-to-a-device-with-a-25-bit-address-using-emif/5496975 #5496975"]请参阅 AM62x MCU+ SDK 10.00.00

    我看到提供的链接是 AM62x MCU + SDK。

    GPMC IP 不支持突出显示的点。  有关更多信息、请参阅 AM263X TRM 第13.3.1.1.2节 GPMC 不支持的特性。




    此致、
    Rijohn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rijohn

    抱歉。 我指的是错误的地方。

    我知道 AM263X MCU+ SDK 或 TRM 中没有提到无法支持此用例。
    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM263X/10_00_00_35/exports/docs/api_guide_am263x/DRIVERS_GPMC_PAGE.html

    此致、
    棒极了 h