This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:SPNU625/SPNU624

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1435930/rm46l852-spnu625-spnu624

工具与软件:

您好、我在 TI 网站上找不到用于下载" 基于 ARMRegistered的安全关键型微控制器详细安全分析报告"(SPNU625)文档的链接。

我对"基于 ARMRegistered的安全微控制器的安全分析报告摘要"也很感兴趣(SPNU624)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasco、

    这些文档是 NDA 限制的一部分、因此您的公司需要(M-Wave)与 TI 签订有效的 NDA 才能共享这些文档。

    您能告诉我贵公司是否与 TI 签订了有效的 NDA 吗? 如果您的公司没有与 TI 签订 NDA、则需要首先联系当地销售团队来获取 NDA。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jagadish ,谢谢你的答复。 我们没有与 TI 签订任何 NDA。 "本地"销售办事处怎么样? 我们已经在全球 TI 网站上购买了 TI 的组件。 例如、最近我们还在器件中使用了 RM46L852CPGET。 现在、我们需要 SPNU624/625来执行分析、这是我们生产的医疗设备(微波消融设备)获得 MDR 认证所必需的。

    谢谢、此致

    Vasco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasco、

    提供以下详细信息、我会尝试将您与 NDA 团队联系起来。

    公司名称:

    公司位置:

    产品(您要使用 RM46x 控制器的位置):

    PoC (联系人)的电子邮件:

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    jagadish、您好、再次谢谢。

    公司名称:M-Wave SRL

    公司地址:街道: Via Gaetano Donizetti 37 - 37/A; 城市: Sesto Fiorentino;省:佛罗伦萨(FI);邮政编码: 50019.

    产品:微波消融器件,商业名称: TATO,由 TERUMO Europe 经销。

    PoC 的电子邮件: info@m-wave.it

    此致

    Vasco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasco、

    感谢您的详细信息。

    我将与相关团队联系、以便尽快获得 NDA。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasco、

    我跟我们的内部团队讲了一遍、希望您能收到邮件。 可能是我们的团队会建议您通过该邮件进行进一步处理。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。