This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:如何设置 GPIO

Guru**** 2926670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1438938/mspm0g1105-how-to-set-up-gpio

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

您能告诉我有关 GPIO 设置的信息吗?

在我之前使用的器件中、

我想输入/输出通常使用单个寄存器设置为0/1。

这款器件与此不同。

例如、是否可以将其设置为双向以用作 LCD 数据总线?

或者、我是否仍需要​​在输入和输出寄存器中设置值并在它们之间切换?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议使用两个引脚:一个作为输入、另一个作为输出。 然后您可以在外部将它们连接在一起。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金

    感谢您的答复。

    因此、是否最好使用两个引脚分别设置输入和输出?

    如果输入/输出数据总线为8位、则意味着输入和需要8个引脚

    8个引脚作为输出、总共16个引脚、对吧?

    此致、

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Hiroshi、

    有。 这样、您将需要2次 GPIO 引脚。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金

    感谢您的快速回复。

    我懂了。

    山田浩史