工具与软件:
尊敬的专家:
我研究了 AM24x TRM、以了解如何对 GPIO 使用去抖功能。 以下说明指出去抖功能 并非与所有信号相关联、因此有必要查看数据表。

然后、我查看 AM24x 数据表、发现一些 GPIO 信号描述 带有 注释(1)、表明这些 GPIO 具有去抖功能、如以下示例所示。

但是、我检查了 TRM、所有 GPIO 都有自己的 PadConfig 设置(位13–11)、可单独配置去抖功能。
PadConfig 示例:gpio1_54.
1.数据表:它没有提到注释(1)

2. GPIO1_54与 PadConfig 142匹配

3. PadConfig 142可以设置去抖

因此、我想知道是否所有 GPIO 都可以使用去抖功能、或者仅数据表中标记了注(1)的 GPIO 信号具有此功能。
此致
螺栓