This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:无需 AM2634 SDK 编译项目

Guru**** 2930600 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439538/am2634-q1-compile-the-project-without-am2634-sdk

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2634

工具与软件:

尊敬的团队:

我有2个问题、请您浏览并指导我

1.) 我在 CCS 上创建了一个新项目、而且我不想使用 SDK、因此您可以指导我如何使用.s (特定于微控制器的汇编文件)文件、因为它会给我一个警告、所以请告诉我如何包含或编译

"AM2634:CLANG 警告:调用不带中断属性的函数可能会清除中断者的 VFP 寄存器"

请推荐我。

2.) 此外、我还在发行配置中单独编译项目中的所有源文件、但我要编译这是调试配置、而且还会遇到错误编译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、上升之星、

    1.在您的应用程序中,您可以直接创建一个新的".s"文件,在创建时,如果您想将其包含在您的版本中,它会给出一个选项。 如果您不想使用任何 SDK、请从工程的属性中删除该 SDK (作为产品)。 当编译微控制器特定文件时、您可能需要引用 SDK 中其他文件或驱动程序中的一些变量/函数名称。 因此、我有点不确定为什么您要绕过 SDK、而是使用特定于微控制器的汇编文件。

    2.可以分享用于将编译从发布更改为调试的活动配置的步骤吗? 以及所观察到的调试编译错误的屏幕截图、

    此致、
    Shaunak