This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632-Q1:关于测量脉冲周期/频率。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439684/am2632-q1-about-measuring-pulse-period-frequency

器件型号:AM2632-Q1

工具与软件:

专家、您好。

了解以下有关使用 AM264x 的 ECAP 模块测量脉冲周期的知识是否正确?

5[NS]时间分辨率 x 32位数据字段=可测量周期(max) 21.47[S]/0.046[Hz]

我想测量低于5Hz 的信号频率、

这可能是一个基本的问题,但请原谅我。

此致、

Yu Sato.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sato-San、

    此处提到的0.046Hz 实际上并不相关、因为它会丢失21.47秒的上下文是您可以在32位数据字段溢出之前在200MHz 进行采样的最长持续时间。

    什么 正弦值 相关的是您的5Hz 信号具有一个周期 0.2秒 此持续时间小于最大持续时间。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacobi-San:

    感谢您的快速响应。

    我们要测量的0.2秒脉冲信号短于最长持续时间(21.47秒)、因此可以测量。

    我很感激能够证实这一点。

    此致、

    Yu Sato.