This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:如何与 ST7066U 连接

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439421/mspm0g1105-how-to-connect-with-st7066u

器件型号:MSPM0G1105

工具与软件:

MSPM0G1105とST7066Uを内蔵した液晶を接続しようと考えています。μ A

最小限の構成で接続する方法について何かアイデアがあれば、私に知らせてください。μ A

よろしくお願いいたします。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看 ST7066U 的数据表。 看起来您只需要在 MCU 和 ST7066U 之间连接红色方框中的引脚。 您可以使用任何 MCU 的 GPIO 引脚进行连接。 这些端口没有特殊需求。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金

    也感谢您的快速回复。

    GPIO 是最低配置吗?

    我目前正在考虑使用4位模式、其中仅连接了 DB7-DB4的高4位。

    真的很有帮助。

    山田浩史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没关系。  GPIO 可以满足4位模式的连接要求。  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金

    感谢您的支持、直至结束

    考虑使用4位模式连接。

    此致、

    山田浩史