This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:CSP 封装

Guru**** 2926460 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441110/safeti-halcogen-csp-csp-package

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具与软件:

各位同事、大家好!

客户收到的 CSP 封装适用于 Halcogen 04.02、但他们使用的是04.07版本。  

是否可以为我们提供 版本04.02的 CSP 包?

 

此外、对于 SafeTI、他们收到了 2.3.2的文档、但使用的是版本2.2.0。  

是否可以提供  版本2.2.0的文档包?

此外、  这些库是否有任何类型的认证?

谢谢!

Daria