This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:AM2634 - SPI3数据线查询

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440616/am2634-am2634---spi3-data-line-query

器件型号:AM2634

工具与软件:

是否可以使用处理器的 SPI 接口(例如 SPI3)作为芯片选择(引脚 D7、输出)、时钟(引脚 C8、输出)、并使用一条数据线路作为输入、第二条数据线路作为输出。

提问的原因是数据表提到 SPI3_D0 (引脚 C7)和 SPI3_D1 (B7)作为 IO。 因此、不清楚其中一个是否可以作为输入、另一个是否可以作为输出。

也参考了技术参考手册、但找不到指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathyadev:

    在 AM2634上、SPIx_D0是 SPI 数据输出(连接到目标器件数据输入)、SPIx_D1是 SPI 数据输入(连接到目标器件数据输出)。

    此致、

    Brennan