This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3105-Q1:MSPM0 G 系列固件安全性

Guru**** 2828085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440617/mspm0g3105-q1-mspm0-g-series-firmware-security

器件型号:MSPM0G3105-Q1

工具与软件:

您好!

我们目前正在研究 MSPM0 G 系列。 从理论上讲、这个前景很好。

我们正在 寻找 有关安全 MSPM0 G 系列的简要说明、以一般防止固件克隆、特别是防止读回固件的选项。

读取和  READVERIFY 寄存器。

虽然我提到读回,我不是只指读,而是任何防止克隆的安全选项。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确保 M0G3105器件上的安全特性、SWD 和 BSL 接口上都有密码选项。 客户可以设置密码以避免意外连接到 MCU、从而避免通过这些通信接口读取数据。 您可以在 1.4.2.1串行线调试相关策略和1.4.3.2.1 BSL 访问密码的器件 TRM 中找到更多详细信息。

    此致、

    Cash Hao