This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:IAR 项目

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1439797/mspm0g3507-iar-project

器件型号:MSPM0G3507

工具与软件:

您好!
客户尝试将 adc12_triggered_by_timer_even 导入 IAR:
C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib\adc12_triggered_by_timer_event\
但收到错误(请参阅附加的日志)。

此外、文件 adc12_triggered_by_timer_event_lp_MSPM0G3507_nortos_iar.custom_argvars 也不能导入工程。

此致、Holger

e2e.ti.com/.../4743.BuildLog.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以将演示项目加载和编译到 IAR Arm v 9.60.2中、而不会出现错误。 客户使用哪个版本的 IAR?  

    此致、

    Cash Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他使用了9.50.1。

    他将工程存储在"C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_05\examples\nortos\LP_MSPM0G3507\driverlib"的新文件夹中、并使用[示例名称-副本]或类似文件。 正在保存工作。 但是、保存的工程执行失败、因为某些文件不会被复制、或者位于原始工程之外的其他程序路径中。

    此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    嗯、我看到了。 因此、SDK 未安装在默认路径"C:\ti\..."中。  

    请让客户遵循 IAR 的 MSP0 SDK 快速入门指南并尝试。 该文档应在 SDK 安装路径中找到。 如下所示。  

    C:\ti\mspm0_sdk_2_02_00_02\docs\english\quickstart_guides

    此致、

    Cash Hao