This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:关断存储字节1至3不可写入

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0C1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1427438/mspm0c1104-shutdown-storage-bytes-1-to-3-not-writeable

器件型号:MSPM0C1104

工具与软件:

尊敬的 各位同事:

我可以通过将调试器直接写入相应的寄存器或使用"DL_SYSCTL_setShutdownStorageByte (DL_SYSCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_00xFF)"将存储字节0设置为 fine。

但是对于存储字节1至3、这两种方法都不起作用。

在写入这些内容之前、我是否需要解锁某些内容?

此致、
马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 

    您是否尝试过 这些代码来修改存储1 ~ 3?

    DL_SYSCTL_setShutdownStorageByte(DL_SYSCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_1, 0x01);
    DL_SYSCTL_setShutdownStorageByte(DL_SYSCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_2, 0x02);
    DL_SYSCTL_setShutdownStorageByte(DL_SYSCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_3, 0x03);

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helic:

    遗憾的是、这无法解决。
    我运行过以下行:

    DL_SYSCTL_setShutdownStorageByte(DL_SYSCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_0, 0xFF);
    DL_SYSCTL_setShutdownStorageByte(DL_SYSCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_1, 0x01);
    DL_SYSCTL_setShutdownStorageByte(DL_SYSCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_2, 0x02);
    DL_SYSCTL_setShutdownStorageByte(DL_SYSCTL_SHUTDOWN_STORAGE_BYTE_3, 0x03);

    但存储字节1 - 3仍为0x00。

    此致、
    马里奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    我已经在我这边确认了这一点。

    感谢您的反馈。

    我将在有更新后给您回复。

    此致、

    Helic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 

    MSPM0C1104只有一个字节的关断存储。

    TRM 的内容不正确、我们将来会进行更改。

    很抱歉给您带来不便。

    此致、

    Helic