工具与软件:
嗨、团队:
我的客户想更改 IAR 上的闪存区域配置。
他们希望为自己的数据参数添加另一个区域。
目前这些设置仅适用于代码和矢量区域。
如何在 IAR 中添加另一个区域?
此致、
Kenley
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户想更改 IAR 上的闪存区域配置。
他们希望为自己的数据参数添加另一个区域。
目前这些设置仅适用于代码和矢量区域。
如何在 IAR 中添加另一个区域?
此致、
Kenley
您好、Kenley:
您可以参考 IAR 技术工程师的这一回复:
在 IAR ILINKER 中、可以定义一个新区域来表示闪存区域、例如:
define REGION ROM3 =存储器:[从0x00000开始、大小为0x10000];
然后、您可以将块或段放入该区域:
define REGION FUNC_REGION = mem:[从0x70000到0x70FFF ];
放在 FUNC_REGION { readonly section my_FUNC }中;
define REGION UTILITES_REGION = mem:[从0x71000到0x71FFF ];
置于 utilities_region{readonly object Utilities.o}中;
有关详细信息、请参阅帮助->C/C++开发指南->章节使用 iLink 进行链接
此致、
Janz Bai