This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:如何启用 CiA402

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1440546/am2434-how-to-enable-cia402

器件型号:AM2434

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想知道、在 SDK 中提供的 EtherCAT 示例程序中输出 Beckhoff 堆栈时、如何启用 CiA402功能。

该配置仅适用于给定的 xml 文件中的 DIO、而不适用于 CiA402。 您能提供建议吗?

SSC 配置文件:TI_ESC_8i3.xml
SDK:ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08
Folder:\ind_comms_sdk_am243x_09_02_00_08\source\industrial_comms\ethercat_slave\Beckhoff_stack\patch\am64x_am243x_am263x

此致、

Mari Tsunoda.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要启用 CiA402、我们建议您使用  CiA 402示例 位于 SDK 中的以下位置: {sdk_install_directory}\examples\industrial_comms\ethercat_slave_demo\device_profiles\402_cia。

    可在此处找到高级文档:  EtherCAT 子器件演示

    该示例使用在 Beckhoff Stack 之上生成的 TI Stack。  请注意、随集成式堆栈产品提供的 EtherCAT 子器件堆栈只是试用版。 要获得完整版本的堆栈、您 需要具有 ETG 成员资格、其中包括 ESC 堆栈代码和其他一致性软件。 这符合 ETG 和 Beckhoff 许可条款。

    还建议使用最新的 INDUSTRIAL-COMMUNICATIONS-SDK AM243X-。

    此致、
    亚伦