This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x-LP

Guru**** 2882720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441630/am2434-am243x-lp

器件型号:AM2434

工具与软件:

你(们)好、  

当用户在 syscfg 中将 PHY 设置为旁路时、我想请求 TI 添加一个 API 来绕过在 EtherCAT 通信用例中 PHY_IN 或 PHY_OUT 的调用 PHY 驱动程序。 当前没有旁路选项。
期待您的回复。

此致、
Jinlong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能进一步说明这一要求吗? 这是 EtherCAT 的单个物理端口用例、其中您不希望使用具有 PHY 的第二个端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用例如下。 我们希望通过 TI 工具和 SDK 支持我们的用例。  

    典型用例
    EtherCAT_Master…… PHY_IN_EtherCAT_SlaveNode1_PHY_OUT <->PHY_IN_EtherCAT_SlaveNode2_PHY_OUT   ...

    计算出来
    EtherCAT 主站... PHY_IN_EtherCAT_SlaveNode1 -- EtherCAT_SlaveNode2_PHY_OUT ...



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我们不支持此用例、因为我们不支持没有 PHY 的 EtherCAT (您可以 使用外部 FPGA 仿真 PHY 并链接中的 Node1 OUT 和节点2)。  我仍然无法理解背后的动机。 为何不能通过 EtherCAT 应用程序将处理数据加倍来处理两个节点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能在这里透露动机。 但 Beckhoff 说、他们的 ESC 应该适合我们的用例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 让我们针对此进行离线连接。 将需要关闭该线程