This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:打开 LED

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441502/tms570ls1224-turn-on-led

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:CCS 和 Halcogen

您好!

我无法打开 LED、我出了什么问题?

我正在使用  TMS570LS1224 Launchpad。

链接




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinayak:

    我希望您使用 HALCoGen 生成驱动程序代码。

    如果是、请执行以下操作:

    浏览 HALCoGen 中的"帮助主题"部分:

    这里您可以找到一个闪烁示例、它们提供了 LED 闪烁示例的分步过程。

    在该部分的末尾、您还可以找到与 LED 闪烁相关的代码。

    在您的终端尝试如果它不起作用、那么我们可以设置一个小型的实时调试会话、以便我能够轻松地指导您。

    ——
    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试过,但它仍然被卡住  


    UndefEntry (取消定义启用)
    B 未定义入口


    以确保我们可以有一个调试会话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请共享会议链接、我将在此快速为您提供帮助。