This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:AM243x-LP

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1441120/am2434-am243x-lp

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:LP-AM243DP83869

工具与软件:

你(们)好、

我有另一个用例、如其他主题中所述。 在一个 LP-AM243x 上、我们删除了 PHY_IN 并保留了 PHY_OUT。 我们所做的 已添加 一个用于规避缺失 PHY_IN 的 PHY 驱动程序。 我们看到、无论 EtherCAT 主站节点是否连接到该板上、EtherCAT SSC 代码均已启动。  我们自己的 EtherCAT 主站应用程序可以扫描并连接到此电路板上的 EtherCAT SSC:由于 PHY_IN 已移除、因此我们使用了主站侧的线路交叉。


然后、我们移除了另一个 LP-AM243电路板上的 PHY_OUT、并保留了 PHY_IN。 我们针对缺少的 PHY 使用了相同的软件和相同的 Phy 驱动程序。 此次 EtherCAT SSC 可以正常启动。 代码在 while 循环的 MDIO_phyRegRead ()中挂起。

if (retval == SystemP_Success)

/*等待事务完成*/
while (CSL_MDIO_USER_GROUP_USER_ACCESS_REG_GO_EN_0x1 ==
CSL_FEXT (hMdioRegs->USER_GROUP[userGroup]。 USER_ACCESS_REG、MDIO_USER_GROUP_USER_ACCESS_REG_GO)
{}


// PS:  
我们交换了数组中的元素0和1 -这并没有改变结果。
静态 CUST_PHY_CBextPhyLibDetect_t CUST_PHY_knownImplementation []=

CUST_PHY_DP83869_DETECT、
CUST_PHY_Mock_detect、
null
};


您能否提供一些提示、用于调试代码在调用任何 Detect 函数之前在 while 循环中挂起的问题?