主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
Champs,
虽然 MCUSDK-2336问题已在 SDK 9.2中得到修复、但需要将此修复移植到 SDK 9.0。 感谢您的观看。
谢谢你
Michael
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael:
感谢您的耐心。
请查找以下用于 GPIO 崩溃修复的补丁文件。
补丁- gpiofix.patch
在 MCU+SDK v09.00.00.35中应用上述提供的补丁。
请注意、您将需要使用 SysConfig 版本1.20、因为器件数据也进行了更改。
有关更多详细信息、请参阅 RELEASE_NOTS_09_02_00。
此致、
Tushar
Tushar、您好!
我们使用 MCU+SDK v09.00.00.35和 SysConfig 版本1.17。
我不理解、在上面您提到"请注意、您需要使用 SysConfig 1.20版、因为器件数据也进行了更改。"
您是否建议我们应在 SDK 09.00.00.35上使用您为 GPIO 提供的补丁并使用 SysConfig 版本1.20?
使用 SDK 09.00.00.35与 SysConfig 版本1.20一起使用时、我们遇到了一些兼容性问题。 您是否知道如何解决此问题?
谢谢!
Hong
Tushar、您好!
请参阅更详细的日志和屏幕截图。 
错误:调用 addInstance()时发生异常
隐藏详细信息...
在代理服务器上。 (webpack src://sysconfig/webmux/services/webmux/services/scripting/scriptingGuard. ts src src ts src:46 ts:10)位于 scriptFunc ts (C src:\Users\hong\git\ti\firmware\projects\bootloader_am/243\Example.syscfg:16 src:26 ts /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js ts /sysconfig/node_modules/lodash/lodash.js src ts src ts src ts src ts j.initDynamicConfigurables src ts src ts src ts
是否要在兼容模式下重试?
Hong
您好、Hong:
感谢大家在此所做的努力、我们想删除此申请。 [报价]感谢您的更新。
关闭螺纹。
此致、
Tushar